La duración de la batería de mi timbre Honeywell no ha alcanzado el tiempo especificado.

La duración de la batería indicada se calcula sobre un uso típico utilizando baterías alcalinas de buena calidad. El uso intenso y/o el uso de baterías inadecuadas, por ejemplo, baterías de zinc de baja calidad, reducirá la vida útil de las baterías. 

La duración de las baterías alcalinas también se reduce si se utilizan en un clima frío o cálido. Para obtener la máxima duración de las baterías, utilice el timbre dentro de un rango de temperaturas de entre 5 y 25 °C.